Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器的以太网诊断

常规
协议显示
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器上嵌入式以太网端口的统计信息。
小贴士:
  • 要将“
    以太网 - 常规
    ”协议计数器复位为零,请单击“
    复位计数器
    ”。
  • 要配置 Internet 协议地址,请使用 以太网端口配置页面。
实时监控和显示统计信息
字段
描述
协议
选择协议以显示相应的参数。从“
协议
”列表中选择“
常规
”时,表中的参数可用。
复位计数器
清除或复位诊断计数器。
以太网链接状态
端口状态
将端口的状态显示已启用或已禁用。
速度
以兆位每秒 (Mbps) 为单位显示端口速度。
端口 MAC 地址
显示端口的 MAC 识别地址。
双工模式
显示双工模式:全双工或半双工。
接口计数器
入站八位字节
显示在接口上收到的八位字节数量。1 个八位字节等于 8 位。
出站八位字节
显示在接口上传输的八位字节数量。
单播入站数据包
显示在接口上收到的单播数据包数量。
单播出站数据包
显示在接口上发送的单播数据包数量。
非单播入站数据包
显示在接口上收到的非单播数据包数量。
非单播出站数据包
显示在接口上传输的非单播数据包数量。
丢弃的入站数据包
显示在接口上收到的入站数据包(单播和多播)的丢弃数量。
丢弃的出站数据包
显示在接口上传输的出站数据包的丢弃数量。
带有错误的入站数据包
显示带有错误的入站数据包数量,不包括丢弃的入站数据包。
带有错误的出站数据包
显示带有错误的出站数据包数量,不包括丢弃的出站数据包。
未知协议入站数据包
显示具有未知协议的入站数据包数量。
介质计数器
对齐错误
显示收到的长度非八位字节整数的帧数。
FCS 错误
显示收到的未通过 FCS 检查的帧数。
单个冲突
显示成功传输且只经历过一次冲突的帧数。
多个冲突
显示成功传输且经历过多次冲突的帧数。
SQE 测试错误
显示生成 SQE 测试错误消息的次数。
延迟传输
显示在第一次传输尝试期间因为媒介繁忙而延迟的帧数。
上次冲突
显示检测到的晚于 512 位时间进入数据包传输的冲突次数。
过多冲突
显示由于冲突过多而在传输期间失败的帧数。
MAC 传输错误
显示在传输期间因内部 MAC 子分层传输错误而失败的帧数。
MAC 收到的错误
显示在接口接收期间因内部 MAC 子分层接收错误而失败的帧数。
载波侦听错误
显示当尝试传输帧时,载波侦听条件丢失或者从未置位的次数。
帧过长
显示收到的超过最大允许帧大小的帧数。
IP 统计数据
发送的 IP 数据包总数
显示成功传输的 IP 数据包总数。
接收的 IP 数据包总数
显示成功接收的 IP 数据包总数。
发送的 IP 字节总数
显示成功传输的 IP 字节总数。
接收的 IP 字节总数
显示成功接收的 IP 字节总数。
丢弃的 IP 发送数据包数
显示丢弃的已发送 IP 数据包总数。
丢弃的 IP 接收数据包数
显示丢弃的已接收 IP 数据包总数。
发送的 IP 片段总数
显示发送的 IP 片段总数。
接收的 IP 片段总数
显示接收的 IP 片段总数。
IP 接收校验和错误
显示接收的存在校验和错误的 IP 数据包总数。
IP 无效数据包数
显示无效 IP 数据包总数。
TCP 统计数据
发送的 TCP 数据包数
显示发送的 TCP 数据包总数。
接收的 TCP 数据包数
显示接收的 TCP 数据包总数。
发送的 TCP 字节数
显示发送的 TCP 字节总数。
接收的 TCP 字节数
显示接收的 TCP 字节总数。
丢弃的 TCP 连接数
显示丢弃的 TCP 连接总数。
丢弃的 TCP 接收数据包数
显示丢弃的 TCP 数据包总数。
TCP 连接数
显示 TCP 连接总数。
TCP 断开连接数
显示断开的 TCP 连接总数。
TCP 校验和错误
显示存在校验和错误的 TCP 数据包总数。
TCP 无效数据包数
显示无效 TCP 数据包总数。
TCP 重新传输数据包数
显示重新传输的 TCP 数据包总数。
UDP 统计数据
发送的 UDP 数据包数
显示发送的 UDP 数据包总数。
接收的 UDP 数据包数
显示接收的 UDP 数据包总数。
发送的 UDP 字节数
显示发送的 UDP 字节总数。
接收的 UDP 字节数
显示接收的 UDP 字节总数。
丢弃的 UDP 接收数据包数
显示接收期间丢弃的 UDP 数据包总数。
UDP 校验和错误
显示存在校验和错误的 UDP 数据包总数。
UDP 无效数据包数
显示无效 UDP 数据包总数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal