SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL 指令可删除创建的所有套接字实例。
操作详细信息︰
- 如果断开控制器的以太网电缆连接或更改控制器 IP 地址,可以执行 SOCKET_DELETEALL 以删除之前创建的所有套接字实例。
- 输出与程序扫描同步更新。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SOCKET_DELETEALL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Execute | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
Done | 输出 | BOOL | 指示操作完成的时间。
输出与程序扫描同步更新。 |
Busy | 输出 | BOOL |
输出与程序扫描同步更新。 |
SOCKET_DELETEALL 示例
SOCKET_DELETEALL 功能块图示例

SOCKET_DELETEALL 梯形图示例

SOCKET_DELETEALL 结构化文本示例

结果

提供反馈