导入局部变量

使用“
项目组织管理器
”从 CSV 或 XLSX 文件导入以下之一的局部变量:
  • 结构化文本程序
  • 梯形图程序
  • 功能块图程序
  • 用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)
  • 用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF)
将覆盖与导入变量同名的现有变量。
不支持导入拥有用户定义的数据类型的变量,除非项目中包含相同的用户定义的数据类型。为避免在导入拥有用户定义的数据类型的变量时出现问题,请考虑执行以下步骤:
  • 导入 CSV 或 XLSX 文件之前,首先在
    FactoryTalk Design Workbench
    中创建用户定义的数据类型。
  • 导入 CSV 或 XLSX 文件后,手动创建用户定义的数据类型,然后将对应变量的数据类型更改为您创建的用户定义的数据类型。
如果变量属性无效或 CSV 或 XLSX 文件不满足格式要求,
FactoryTalk Design Workbench
可能会用一个或多个默认属性覆盖变量。如果 CSV 或 XLSX 文件不满足以下要求,则
FactoryTalk Design Workbench
可能无法正确导入变量:
  • CSV 或 XLSX 文件的前两行必须包含以下标头值:
    • 名称
    • 数据类型
  • 以下行标头值可选:
    • 维度
    • 字符串大小
    • 初始值
    • 方向(仅限于 UDF 和 UDFB)
    • 属性
    • 注释
    • 别名
    • 保留(仅限 Micro810、L70E 和 L20E 控制器)
    • 值
  • 如果 CSV 或 XLSX 文件中的单元格包含不正确的变量属性或为空,则不正确的属性或空单元格将替换为下表中的默认值。
    变量属性的默认值
    变量属性
    默认值
    名称
    NewVariable
    X
    ,其中
    X
    为唯一值,并按 1 递增。
    数据类型
    BOOL 或“未定义”
    维度
    <空白>
    字符串大小
    <空白>
    初始值
    <空白>
    方向(仅限于 UDF 和 UDFB)
    Var
    属性
    读取/写入
    已保留
    否
    注释
    <空白>
    别名
    <空白>
    值
    <空白>
导入局部变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,找到要将变量导入到的 POU。
  2. 右键单击 POU,然后选择“
    导入局部变量
    ”。
  3. 在“
    导入变量
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  4. 在“
    打开
    ”中,找到并选择文件,然后选择“
    打开
    ”。
  5. 在“
    导入变量
    ”中,选择“
    导入
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal