导入建议和注意事项

导入时,请查看以下建议和注意事项︰
  • 导入项目代码后或将其下载到
    Micro800
    控制器前,请验证项目代码以确保已保留原始功能。
  • 导入并替换程序后,请在“
    项目组织管理器
    ”的“
    程序
    ”节点下,根据需要通过将程序移到其他程序之前或之后来恢复程序的执行顺序。
  • 将程序导入到与导出程序时不同类型的控制器时,可能无法导入某些已配置的中断。
  • 只能导入之前导出到 M8A、CSV 或 XLSX 文件的元素。
  • 始终先验证导入的变量是否正确,然后再将其用于项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal