工具箱

使用“
工具箱
”可以查找程序元素并将其添加到语言编辑器中。
“
工具箱
”包含与梯形图语言、功能块图语言或结构化文本语言相关联的元素。
在“
工具箱
”中:
  • 使用“
    搜索
    ”或从列表中选择一个类别以筛选程序元素。
  • 将鼠标悬停在元素上可以查看其名称、描述和图像。
  • 拖动类别和列表窗格之间的边框可以调整窗格的大小。
使用工具箱
可以执行如下操作
执行的操作
固定或取消固定
工具箱
请执行以下操作之一:
  • 选择 固定按钮 或 取消固定按钮。
  • 选择 固定或取消固定按钮,然后选择“
    固定
    ”或“
    取消固定
    ”。
缩小
工具箱
,只留下一个选项卡
选择 固定或取消固定按钮,然后选择“
折叠
”。
显示“
工具箱
”的内容
选择 固定或取消固定按钮,然后选择“
展开
”。
隐藏
工具箱
选择 固定或取消固定按钮,然后选择“
关闭
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal