结构化文本工具箱

使用结构化文本 (Structured Text, ST) 的“
工具箱
”向 ST 图添加程序元素。
默认情况下显示“
工具箱
”。如果已隐藏,请执行以下操作之一:
  • 从窗格栏中,选择 工具箱按钮。
  • 在“
    视图
    ”菜单中,选择“
    工具箱
    ”。
ST 工具箱
ST 工具箱
ST 编辑器工具箱
项目
描述
标注 1
将代码段 IF-THEN-ELSEIF-ELSE-END_IF 语句添加到编辑器。
标注 2
将代码段 Case 语句添加到编辑器中。
标注 3
将代码段 FOR 语句添加到编辑器中。
标注 4
将代码段 WHILE 语句添加到编辑器中。
标注 5
将代码段 REPEAT 语句添加到编辑器中。
橙色标注 1
显示程序元素的类别。选择类别可对显示的程序元素进行筛选。
橙色标注 2
显示所选类别的程序元素。
标注 6
包含输入的元素名称,以便快速查找。
输入时,包含搜索文本的元素将显示在“
工具箱
”中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal