在语言编辑器中创建变量

在语言编辑器中,为指令创建变量。将同时在局部变量、全局变量或已定义的字网格中创建变量,具体取决于您选择的范围。
在语言编辑器中创建变量
  1. 执行以下操作之一,打开“
    新建变量
    ”:
    • 在梯形图语言编辑器中的指令上,右键单击操作数,然后选择“
      新建变量
      ”。
    • 在功能块图语言编辑器中,右键单击输入引用、输出引用或变量,然后选择“
      新建变量
      ”。
    • 在结构化文本语言编辑器中,右键单击任意位置,然后选择“
      新建变量
      ”。
  2. 在“
    新建变量
    ”中:
    • 在“
      常规
      ”页面上,输入变量名称。系统会自动填充变量的范围和数据类型。
    • 在“
      常规
      ”和“
      高级
      ”页面上,根据需要指定其他参数。
  3. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal