查看指令块逻辑

打开指令块逻辑,以查看和编辑用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF) 或用户定义的功能块 (User-Defined Function Blocks, UDFB) 的逻辑、输入和输出。
查看指令块逻辑
  1. 打开包含 UDFB 或 UDF 的程序。
  2. 右键单击 UDF 或 UDFB,然后选择“
    打开指令逻辑
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal