ASCII 字符串指令

ASCII 字符串指令用于修改从集合或字母表选择的符号序列,以更改输出状态。要正确读取包含特殊字符的输入字符串,请在包含功能块实例的程序联机后输入字符串字符。
ASCII 字符串指令
指令
描述
返回字符串形式的字符 ASCII 代码。字符 -> ASCII 代码。
返回 ASCII 代码的一个字符字符串。ASCII 代码 -> 字符。
从字符串中删除字符。
在字符串中定位并提供子字符串的位置。
在字符串中用户指定的位置插入子字符串。
从字符串左侧提取字符。
从字符串中间提取字符。
计算字符串的长度。
将字符串的一部分替换为新的字符集。
从字符串右侧提取字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal