CHAR(字符串字符的 ASCII 代码)

CHAR 指令将返回 ASCII 代码的一个字符字符串。ASCII 代码 -> 字符。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
CHAR
CHAR
CHAR 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 提供由单个字符组成的字符串。
  • FALSE:无操作。
适用于梯形图程序。
Code
输入
DINT
ASCII 代码,位于集合 [0 ..255]。
CHAR
输出
STRING
由一个字符组成的字符串。该字符具有输入代码中给定的 ASCII 代码。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。

CHAR 示例

CHAR 功能块图示例
CHAR 功能块图示例
CHAR 梯形图示例
CHAR 梯形图示例
CHAR 结构化文本示例
CHAR 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal