LEFT(提取字符串的左侧)

LEFT 指令可从字符串左侧提取字符。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
LEFT
LEFT
LEFT 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 从字符串左侧计算字符数。
  • FALSE:无操作。
适用于梯形图程序。
IN
输入
STRING
任何非空字符串。
NbC
输入
DINT
要提取的字符数。此数字不能大于 IN 字符串的长度。
LEFT
输出
STRING
IN 字符串的左侧部分(其长度 = NbC)。可以为下列值:
  • 空字符串(如果 NbC <= 0)。
  • 完整 IN 字符串(如果 NbC >= IN 字符串长度)。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。

LEFT 示例

LEFT 功能块图示例
LEFT 功能块图示例
LEFT 梯形图示例
LEFT 梯形图示例
LEFT 结构化文本示例
LEFT 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) complete_string := RIGHT ('12345678', 4), LEFT ('12345678', 4), 5; (* complete_string is '56781234' the value issued from RIGHT call is '5678' the value issued from LEFT call is '1234'*)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal