ASCII

ASCII 指令可以字符串形式返回字符的 ASCII 代码。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ASCII
ASCII
ASCII 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 显示字符的 ASCII 代码。
  • FALSE:不执行显示操作。
适用于梯形图程序。
IN
输入
STRING
任何非空字符串。
Pos
输入
DINT
选定字符的位置(位于集合 [1.. len] 内,其中 len 是 IN 字符串的长度)。
ASCII
输出
DINT
当 Pos 超出字符串范围时,选定字符的 ASCII 代码(位于集合 [0 ..255] 内)生成 0。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。

ASCII 示例

ASCII 功能块图示例
ASCII 功能块图示例
ASCII 梯形图示例
ASCII 梯形图示例
ASCII 结构化文本示例
ASCII 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) FirstChr := ASCII (message, 1); (* FirstChr is the ASCII code of the first character of the string *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal