MLEN(字符串长度)

MLEN 指令可计算字符串的长度。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MLEN
MLEN
MLEN 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 计算字符串的长度。
  • FALSE:无操作。
适用于梯形图程序。
IN
输入
STRING
任何字符串。
MLEN
输出
DINT
IN 字符串中的字符数。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。

MLEN 示例

MLEN 功能块图示例
MLEN 功能块图示例
MLEN 梯形图示例
MLEN 梯形图示例
MLEN 结构化文本示例
MLEN 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal