搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
运动控制功能块参数详细信息
以下主题提供了与所有运动控制功能块有关的运动控制参数的详细信息。
运动控制轴状态
运动控制功能块参数编号
运动控制功能块错误 ID
运动配置指令
运动控制轴状态
运动控制功能块参数编号
运动控制功能块错误 ID
轴出错场景
AXIS_REF 数据类型
FB_AXIS_REF 数据类型
轴变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal