运动控制功能块错误 ID

当运动控制功能块以错误结束且轴处于“错误停止”状态时,使用 MC_Reset 功能块或 MC_Power Off/On 和 MC_Reset 恢复轴。可将轴重置为正常运动操作,而无需停止控制器操作。
运动控制功能块错误 ID
值
MACRO ID
描述
00
MC_FB_ERR_ NO
功能块执行成功。
01
MC_FB_ERR_ WRONG_STATE
功能块无法执行,因为轴未处于正确的状态下。检查轴状态。
02
MC_FB_ERR_ RANGE
功能块无法执行,因为功能块中存在无效的轴动态参数(Velocity、Acceleration、Deceleration 或 Jerk)。
根据“
轴 - 动态
”配置页面更正功能块中的动态参数设置。
03
MC_FB_ERR_ PARAM
功能块无法执行,因为功能块中设置了除 Velocity、Acceleration、Deceleration 或 Jerk 之外的无效参数。
更正功能块的参数设置(例如模式或位置)。
04
MC_FB_ERR_ AXISNUM
由于轴不存在、轴配置数据遭到破坏或者轴未正确配置而无法执行功能块。
05
MC_FB_ERR_ MECHAN
功能块无法执行,因为此轴由于驱动器或机械问题导致出现故障。检查驱动程序和控制器之间的连接(指示驱动程序就绪和处于原位信号),并确保驱动程序运行正常。
06
MC_FB_ERR_ NOPOWER
功能块无法执行,因为轴未接通电源。
使用 MC_Power 功能块为轴接通电源。
07
MC_FB_ERR_ RESOURCE
功能块无法执行,因为功能块所需的资源受某些其他功能块控制或不可用。
确保功能块所需的资源可供使用。
示例:
  • MC_Power 尝试控制相同的轴。
  • MC_Stop 在同一时间对相同轴执行。
  • MC_TouchProbe 在同一时间对相同轴执行。)
  • MC_TouchProbe 已执行,但是接触式探测输入未在运动配置中启用。
08
MC_FB_ERR_ PROFILE
功能块无法执行,因为功能块中定义的运动配置无法实现。
更正功能块中的配置。
09
MC_FB_ERR_ VELOCITY
功能块无法执行,因为功能块中请求的运动配置由于当前轴速度问题而无法实现。
示例:
  • 功能块要求轴在移动时反向进行。
  • 由于当前速度过低或过高,而导致无法实现所需的运动配置。
当轴速度与请求的运动配置兼容时,检查功能块中的运动配置设置并更正配置,或重新执行功能块。
0A
MC_FB_ERR_ SOFT_LIMIT
此功能块无法执行,因为功能块在超出软限位范围之外时将结束移动,或者由于达到软限位而取消功能块。
检查功能块中的速度或目标位置设置,或者调整软限位设置。
0B
MC_FB_ERR_ HARD_LIMIT
由于在轴移动过程中或轴移动开始之前检测到硬限位开关活动状态,因此该功能块被取消。
朝相反方向将轴从硬限位开关中移开。
0C
MC_FB_ERR_ LOG_LIMIT
此功能块无法执行,因为功能块在超出 PTO 累加器逻辑限制范围之外时将结束移动,或者由于达到 PTO 累加器逻辑限制而取消功能块。
检查功能块的速度或目标位置设置,或使用 MC_SetPosition 功能块调整轴坐标系统。
0D
MC_FB_ERR_ ERR_ENGINE
在执行此功能块时检测到运动引擎执行错误。
断开再接通整个运动设备 (包括控制器、驱动程序和执行器) 的电源,然后重新下载用户应用程序。如果故障仍然存在,请联系技术支持。
10
MC_FB_ERR_ NOT_HOMED
功能块无法执行,因为轴必须先进行归位。
使用 MC_Home 功能块对轴执行归位。
80
MC_FB_ERR_ PARAM_MODIFIED
警告:该轴请求的速度已调整到较低值。
功能块以较低速度成功执行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal