运动控制功能块参数编号

以下功能块在功能块编程时使用特定的参数编号。
  • MC_ReadParameter
  • MC_ReadBoolParameter
  • MC_WriteParameter
  • MC_WriteBoolParameter

参数编号标识

为标准参数保留的参数编号在 0 和 999 之间。也允许供应商或用户的扩展,尽管这可能会影响在不同平台间的可移植性。如果参数编号大于 999,那么这是供应商特定的参数。
参数编号标识
参数编号
参数名称
数据类型
R/W
描述
1
命令位置
REAL
R
命令位置。
2
SWLimitPos
REAL
R/W
正软件限制开关位置。
3
SWLimitNeg
REAL
R/W
负软件限制开关位置。
4
EnableLimitPos
BOOL
R/W
启用正软件限制开关。
5
EnableLimitNeg
BOOL
R/W
启用负软件限制开关。
8
MaxVelocitySystem
REAL
R
运动系统中允许的最大轴速度。
9
MaxVelocityAppl
REAL
R/W
应用程序中允许的最大轴速度。
11
CommandedVelocity
REAL
R
命令速度。
12
MaxAccelerationSystem
REAL
R
运动系统中允许的最大轴加速度。
13
MaxAccelerationAppl
REAL
R/W
应用程序中允许的最大轴加速度。
14
MaxDecelerationSystem
REAL
R
系统中允许的最大轴减速。
15
MaxDecelerationAppl
REAL
R/W
应用程序中允许的最大轴减速。
16
MaxJerk
REAL
R/W
允许的最大轴加加速度。
1001
TargetPosition
REAL
R
当前活动的移动功能块的最终目标位置
1002
TargetVelocity1
REAL
R
当前活动的移动功能块的最终目标速度。
1005
工作周期
REAL
R/W
一个脉冲的脉冲工作周期。有效值为 0-100,表示 0%-100%。(通过调整该值可实现 PWM 功能)。
只能使用该功能块配置该参数。默认值由控制器设置为 50.0。
注意:对于工作周期,当控制器从运行模式切换为编程模式,然后再切换为运行模式时,或者当控制器重新上电时,该值会被默认设置 50.0 覆盖。
1006
PulsePerRevolution
REAL
R
用户在
FactoryTalk Design Workbench
GUI 中输入的“
每转的脉冲数
”设置。
1007
TravelPerRevolution
REAL
R
用户在
FactoryTalk Design Workbench
GUI 中输入的“
每转的行程
”设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal