通信协议支持

MSG_CIP 功能块支持本节所述的各种通信协议。
支持的协议
消息协议
通信媒介
使用此功能块
Modbus/RTU 客户端和服务器
通过配置为 Modbus RTU 的串行端口
Modbus/TCP 客户端和服务器
通过以太网,而非串行端口
以太网 IP 客户端和服务器
通过嵌入式以太网通道
CIP 串行客户端和服务器
以太网电缆或串行电缆
ASCII
通过使用 ASCII 驱动程序配置的 RS-232 端口

Modbus RTU

Modbus 是半双工主从通信协议,它使单个主站能够与最多 247 个从属设备通信。Modbus 网络主站读取和写入位与寄存器。通过将串行端口配置为 Modbus RTU 来支持 Modbus RTU。
有关 Modbus 协议的更多信息,请参见 Modbus 协议规范。

Modbus/TCP

Modbus/TCP 服务器通信协议使用与 Modbus RTU 相同的 Modbus 映射功能,但是它通过以太网提供支持,而非通过串行端口。
L50E 控制器最多支持 16 个并发 Modbus TCP 服务器连接。除配置 Modbus 映射表外,无需配置任何协议。

EtherNet/IP

L20E 和 L50E 控制器通过一个嵌入式以太网通信通道最多支持 16 个并发 EtherNet/IP 服务器连接。该通道可用于通过采用 10 Mbps/100 Mbps 传输速率的局域网将 L50E 控制器连接到各种设备。

通用工业协议 (CIP)

CIP 协议是用于经由 EtherNet/IP、ControlNet 和 DeviceNet 网络发送消息的传输和应用层协议,该协议使 HMI 能够轻松连接到 L50E 控制器。

CIP 显式消息

CIP 协议用于显式消息。显式消息(配置、数据收集以及诊断)用于传输无需持续更新的数据。显式消息的支持方式为通过 MSG_CIPGENERIC 功能块使用 CIP Generic 客户端消息,以及通过 MSG_CIPSYMBOLIC 功能块使用 CIP Symbolic 客户端消息。

CIP 串行

CIP 串行使用 DF1 全双工协议,并提供两个设备间的点到点连接。它将数据透明度(美国国家标准机构 ANSI - X3.28-1976 规范 D1 子类别)与具有嵌入式响应的双向并行传输(F1 子类别)相结合。
L50E 控制器支持采用 CIP 串行通过 RS-232 连接到外部设备,例如运行
RSLinx® Classic
软件的计算机、
PanelView
Component 终端(固件版本 1.70 及以上)或在 DF1 全双工上支持 CIP 串行的其他控制器(例如具有嵌入式串行端口的
ControlLogix®
和
CompactLogix
控制器)。
可通过设备配置结构树,将串行端口驱动程序配置为“
CIP 串行
”、
Modbus RTU
、
ASCII
或“
关闭
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal