串行端口指令

串行端口指令用于使用或修改通信信道来接收或传输数据。
串行端口指令
功能块
描述
计算缓冲区中的字符数,包括行尾字符。
计算缓冲区中的字符总数。
清除接收和传输缓冲区。
设置或复位调制解调器握手信号行。
从输入缓冲区读取字符,并将这些字符放置到某个字符串中。
从输入缓冲区读取一行字符,并将这些字符放置到某个字符串中。
将包含两个附加(用户配置)字符的字符串写入外部设备。
将字符从源字符串写入外部设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal