LCD 指令

通过向以物理形式连接至可编程逻辑控制器的设备发送信号,使用 LCD 指令从模块读取或向其写入数据。
LCD 指令
指令
描述
在 LCD 屏幕上显示字符串或数字。
仅限
Micro810
。
在用户显示处于活动状态时读取可选远程 LCD 模块上的键状态。
仅限 L20E。
在用户程序中设置远程 LCD 背光参数。
显示远程 LCD 屏幕的用户定义消息。
在用户显示处于活动状态时读取可选 LCD 模块上的键状态。
仅限
Micro810
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal