串行端口 - CIP 串行配置页面

使用 CIP 串行配置页面执行以下操作:
  • 配置 CIP 串行设置。
  • 选择“
    诊断
    ”按钮打开通信诊断视图。
CIP 串行配置设置
设置
描述
通用设置
诊断
打开“通信诊断”视图,其中显示通信驱动程序状态。
当控制器处于联机状态,且“
CIP 串行
”或“
Modbus RTU
”设置为驱动程序时,“
诊断
”可用。
波特率
列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
默认值为
38,400
。
奇偶校验
列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
  • 无
  • 奇数
  • 偶数
默认值为“无”。
工作站地址
指定与 DF1 协议相关联的串行端口的工作站地址。
值范围为 0 到 254。默认值为
1
。
协议控制
DF1 模式
列出支持的协议。
协议控制设置随所选 DF1 模式的不同而异。选项如下:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal