DF1 全双工配置页面

使用下表中的信息配置 DF1 全双工。
DF1 全双工配置设置
设置
描述
介质
指定支持的介质类型。可用选项为“
RS232
”。
控制行
指定用于通信的握手类型。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
  • 如果主站和从站都使用全双工调制解调器,则选择“
    全双工 (RTS 始终开启)
    ”。
错误检测
指定消息传输的错误检测方案。
  • 选择“
    BCC
    ”时,控制器发送和接收以块校验字符 (Block Check Character, BCC) 字节结束的消息。
  • 选择“
    CRC
    ”时,控制器通过 2 字节循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 发送和接收消息。
“
CRC
”是默认选项。
嵌入式响应
指定控制器发送嵌入式消息的方式。
如果控制器正在传输消息,同时又收到完整消息,它可以在正在进行的传输内对新接收的消息进行肯定确认 (ACK) 或否定确认 (NAK) 操作。
无需仅为了传送 ACK 或 NAK 而发送消息。
选项如下:
  • 接收到一个后
  • “
    无条件启用
    ”- 默认选项
重复数据包检测
确定如何处理重复消息。
  • 选中“
    重复数据包检测
    ”可忽略重复消息。
  • 清除“
    重复数据包检测
    ”可确认重复消息。
默认情况下选中“
重复数据包检测
”。
ACK 超时
指定控制器在传输消息后等待确认的持续时间。
值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。
默认值为 50(50 * 20 毫秒、1,000 毫秒或 1 秒)。
NAK 重试次数
指定在停止传输之前,控制器在响应消息过程中可以接收的 NAK 数量。
值范围为 0 到 127。默认值为 3。
ENQ 重试次数
指定在内部 ACK 超时之后,控制器向目标发送的查询数量。如果控制器未收到来自目标的 ACK,则在完整重新传输原始消息之前,会发送另一个查询(发送 ENQ)请求确认。
值范围为 0 到 127。默认值为 3。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal