DF1 无线调制解调器配置页面

使用下表中的信息配置 DF1 无线调制解调器。
DF1 无线调制解调器配置设置
设置
描述
介质
指定支持的介质类型:
RS232
。
控制行
指定用于通信的握手类型。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
  • 如果主站和从站都使用半双工调制解调器,则选择“
    半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
    ”。
  • 选择“
    半双工,有 DCD 握手信号
    ”可允许
    Micro800
    控制器使用 DCD(数据载波检测)线路来支持 DF1 无线调制解调器协议。
错误检测
指定消息传输的错误检测方案。
  • 选择“
    BCC
    ”时,控制器发送和接收以块校验字符 (Block Check Character, BCC) 字节结束的消息。
  • 选择“
    CRC
    ”时,控制器通过 2 字节循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 发送和接收消息。
“
CRC
”是默认选项。
预传输延时
指定
Micro800
控制器发送数据包之前的时长。
值范围为 0 到 65,535。默认值为 0。
RTS 关闭延时
指定准备发送 (Ready To Send, RTS) 传输结束到丢弃之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
RTS 发送延时
指定激活 RTS 到开始传输之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
DCD 等待延时
指定返回错误之前等待 DCD 变低的时间。当为“
控制行
”设置“
半双工,有 DCD 握手信号
”时,该选项可用。
值范围为 0 到 8,191。默认值为 0。
启用存储和转发
在接收消息时打开或关闭存储和转发功能。
存储和转发类型
指定存储和转发类型。
  • 选择“
    静态
    ”可直接在表中配置存储和转发类型。
  • 选择“
    动态
    ”可通过在变量选择器中选择变量来配置存储和转发类型。
支持的变量数据类型:
  • 256 个元素的 BOOL 数组
  • 8 个元素的 DWORD 数组
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal