串行端口配置页面

配置串行端口设置,以在
Micro800
控制器和串行设备之间建立通信。
使用“
串行端口
”配置页面执行以下操作:
  • 配置 L20E、L50E 和 L70E 控制器的通信协议。
  • 选择用于串行端口的通信协议。
  • 配置选定通信协议的通信设置。
串行端口配置设置因所选驱动程序而异。可用驱动程序如下:
默认情况下,这些串行端口设置不可用于支持远程 LCD 的 L20E 控制器。要使这些设置可用,请删除串行设置的 LCD 覆盖。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal