DF1 半双工从站配置页面

使用下表中的信息配置 DF1 半双工从站。
DF1 半双工从站配置设置
设置
描述
介质
指定支持的介质类型。
可用选项是“
RS232
”和“
RS485
”。“
RS232
”是默认选项。
控制行
指定用于通信的握手类型。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
  • 如果主站和从站都使用半双工调制解调器,则选择“
    半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
    ”。
错误检测
指定消息传输的错误检测方案。
  • 选择“
    BCC
    ”时,控制器发送和接收以块校验字符 (Block Check Character, BCC) 字节结束的消息。
  • 选择“
    CRC
    ”时,控制器通过 2 字节循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 发送和接收消息。
“
CRC
”是默认选项。
EOT 禁止显示
确定在主站轮询从站时是否使用 EOT 启用禁止显示响应。
启用 EOT 禁止显示可减少从站的调制解调器传输次数,这在太阳能应用中非常重要,但会导致主站将从站视为未激活状态。
重复数据包检测
确定如何处理重复消息。
  • 选中“
    重复数据包检测
    ”可忽略重复消息。
  • 清除“
    重复数据包检测
    ”可确认重复消息。
默认情况下选中“
重复数据包检测
”。
轮询超时
指定在激活 MSG 指令后,从站预计主站轮询的时间量。
当从站启动 MSG 指令时,将应用该值。
值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。默认值为
3,000
。
消息重试次数
指定从站在未收到主站发出的确认 (ACK) 情况下尝试重新发送消息包的次数。
可以在传输时可能会损坏消息包的嘈杂环境中使用此参数。
值范围为 0 到 127。默认值为 3。
预传输延时
指定
Micro800
控制器发送数据包之前的时长。
值范围为 0 到 65,535。默认值为 0。
RTS 关闭延时
指定准备发送 (Ready To Send, RTS) 传输结束到丢弃之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
RTS 发送延时
指定激活 RTS 到开始传输之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal