串行端口 - ASCII 配置页面

使用 ASCII 配置页面执行以下操作:
  • 配置通用 ASCII 通道设置。
  • 配置 ASCII 通道协议控制设置。
显示的配置设置因选择的
Micro800
控制器不同而异。
ASCII 配置设置
设置
描述
通用设置
波特率
列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
默认值为 19,200。
奇偶校验
列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
  • 无
  • 奇数
  • 偶数
默认值为“无”。
协议控制
介质
指定支持的介质类型。选项如下:
  • RS232
  • RS485
当“
介质
”设置为“
RS485
”时,“
控制行
”默认为“
没有握手信号
”。
控制行
列出控制行通信选项。当“
介质
”设置为“
RS232
”时,这些选项可用。
当“
介质
”设置为“
RS485
”时,“
控制行
”默认为“
没有握手信号
”。
  • 没有握手信号
    - 为直接的点对点通信(不使用调制解调器)选择。选中后,以下选项将不可用:
    • RTS 预延时
    • RTS 后延时
  • 全双工 (RTS 始终开启)
    - 与调制解调器配合使用时选择。选中后,以下选项将不可用:
    • RTS 预延时
    • RTS 后延时
  • 半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
    - 主站和从站都使用半双工调制解调器时选择。选中后,以下选项将不可用:
    • XON/XOFF
    • 回显模式
L20E、L50E 和 L70E 控制器的可用选项如下所示:
  • RS232 没有握手信号
  • RS232 全双工 (RTS 始终开启)
  • RS232 半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
  • RS485 没有握手信号
删除模式
列出 ASCII 删除字符的选项。该模式将影响回显至远程设备的字符。
  • 在
    CRT
    模式下,如果遇到删除字符,
    Micro800
    控制器会将三个字符回显至设备:退格、空格和退格。这将覆盖终端上的上一字符。
  • 在“
    忽略
    ”模式下,将从接收缓冲区中删除上一字符。“
    忽略
    ”是默认选择。
  • 在“
    打印机
    ”模式下,如果遇到删除字符,
    Micro800
    控制器将回显斜杠字符,然后回显删除的字符。
数据位
指定每个字符的数据位数。选项包括“
7
”和“
8
”。8 是默认选项。
停止位
指定每个字符的停止位数。选项包括“
1
”和“
2
”。1 是默认选项。
附加字符
指定为 ASCII 协议定义的用于传输的附加字符。范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。
0xFF
为预留项,可用于表示无字符。例如:
  • 0x0D,0x0A - 2 个字符,默认值
  • 0x0D,0xff - 1 个字符
  • 0x0D - 1 个字符
  • 0xff,0xff - 无字符
  • 0xff - 无字符
  • 空白 - 无字符
终止字符
指定为 ASCII 协议定义的用于接收的终止符。范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。
0xFF
为预留项,可用于表示无字符。默认值为“
0x0D,0x0A
”。
XON/XOFF
打开或关闭 XON/XOFF 功能。默认情况下,此选项处于关闭状态。
回显模式
打开或关闭字符回显。
打开时,所有接收到的字符都将回显至运行
FactoryTalk Design Workbench
的计算机。当
Micro800
控制器与终端建立连接时,可以查看输入的字符。
默认情况下,此选项处于关闭状态。
RTS 预延时
指定请求传输前的延时时间。
值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。默认值为 0。
RTS 后延时
指定请求传输后的延时时间。
值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。默认值为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal