将数据日志文件从控制器导出到本地驱动器

使用“数据记录”配置页面上的“
管理数据日志
”按钮将数据日志文件从控制器导出到本地驱动器。导出数据日志文件,以便保存备份防止数据意外丢失或释放 SD 内存卡的空间。
默认情况下,数据日志文件使用以下文件名导出至 Downloads 文件夹:
  • DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.m8a
  • DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.xlsx
将数据日志文件从控制器导出到本地驱动器
  1. 通过执行以下操作之一导出数据日志文件:
    • 选择 “将数据日志导出到 XLSX 文件”按钮 以导出 XLSX 文件。
    • 选择 “将数据日志导出到 M8A 文件”按钮 以导出 M8A 文件。
      使用
      “文件
      ”菜单中的设置页面指定是保留数据日志文件的文件夹结构,还是将所有数据日志导出到一个 TXT 文件。
  2. (可选)在“
    导出
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
  3. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal