获取数据日志

使用 刷新按钮(在“
<controller-name>: 管理数据日志
”页面中)可执行以下操作:
  • 从内存卡中获取指定时间范围的数据日志。
  • 在控制器处于脱机状态时,从计算机中获取指定时间范围的数据日志。
小贴士:
  • 如果在控制器处于“
    运行
    ”时获取数据日志文件,则性能可能会受到影响,并且操作完成时间比预期会更长。
  • 获取行为仅适用于数据日志文件。基于数据集配置重新生成标题文件。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
获取数据日志
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面上,选择“
    管理数据日志
    ”。
  4. 在“
    <controller-name>: 管理数据日志
    ”页面,选择 “刷新”按钮 以获取数据日志。
  5. 选择从控制器导出数据日志的日期范围。
  6. (可选)如果当前项目中存在特定时间段的数据日志,选择:
    • 否,跳过
      可跳过获取该时间段的数据日志并使用当前项目中的数据日志。
    • 是,覆盖
      可获取数据日志来覆盖内存卡或计算机中该时间段的现有数据日志。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal