配置常规控制器设置

使用“
控制器
-
常规
”页面可以配置以下设置:
  • “
    通信
    -
    超时
    :”在 300 至 15,000 毫秒之间设置通信超时周期。默认值为 3,000 毫秒。
  • “
    数据日志
    -
    ZIP 文件的文件夹层次结构
    ”:指定在导出数据日志时是保留数据日志文件的文件夹结构,还是将数据日志文件合并为一个 TXT 文件。默认设置是“
    保留源文件夹结构
    ”。
  • “
    配方
    -
    目标
    ”:定义计算机上用于从 SD 卡上传配方的目标路径。默认路径为 Downloads 文件夹。
配置常规控制器设置
  1. 在“
    文件
    ”菜单中,选择“
    设置
    ”。
  2. 在“
    设置
    ”中,选择
    控制器
    常规
    。
  3. 根据需要自定义设置,然后选择“
    确定
    ”。
    选择“
    重置
    ”可恢复默认设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal