Excluir arquivos de log de dados

Use o botão
Excluir logs de dados
na página
<controller-name>
: Gerenciar logs de dados
para excluir entradas de log de dados.
小贴士:
Se você obtiver o log de dados quando o programa estiver no modo de
execução
, o desempenho poderá ser comprometido e levará mais tempo do que o esperado.
Ao criar projetos com o mesmo nome de controlador, mas um conjunto de dados ou variáveis diferentes, tentar obter os arquivos de log no novo projeto pode resultar em uma mistura de arquivos com arquivos de log novos. Para evitar esse cenário, considere as seguintes ações:
  • Antes de criar um projeto, obtenha os arquivos de log de dados.
  • No novo projeto, exclua os arquivos de log antigos e baixe o novo conjunto de dados e variáveis e, por fim, obtenha os arquivos de log.
    No
    Organizador do projeto
    , crie um nome único para o controlador, porque o nome do controlador determina a pasta de destino no cartão de memória SD.
Pré-requisitos
  • O controlador está online.
Para excluir arquivos de log de dados
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Log de dados
    .
  3. Na página de configuração do
    Log de dados
    , selecione
    Gerenciar logs de dados
    .
  4. Na página
    <controller-name>
    : Gerenciar logs de dados
    , selecione o intervalo de datas para excluir os arquivos de log de dados.
  5. Selecione Botão Excluir.
  6. Em
    Excluir logs de dados
    , selecione uma das opções a seguir e selecione
    OK
    .
    • Projeto atual
    • Projeto atual e cartão de memória
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal