搜索
PointMax 数字 I/O 模块 Add-on 配置文件联机帮助
“点xx”视图(通用数字模块)
使用“
点xx
”可以查看或配置设备的特定点。
“点”视图(通用数字模块)
“点xx - 数字输入”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)
“点xx - 数字输入,时间戳”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)
“点xx - 数字输入,计数器”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)
“点xx - 数字输出 (已规划)”视图参数 (5034-UB8)
“点xx - 数字输出 (已规划)”视图参数 (5034-UB8F)
“点xx - 数字输出,脉宽调制”视图参数 (5034-UB8F)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal