“点xx - 数字输入,计数器”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)

“
点xx - 数字输入,计数器
”视图包含以下参数:
参数
说明
电源
定义点的电源。
  • “点xx”- 从该模块的点 xx(被配置为用作电源)向传感器供电。
    如果检测到电源点短路,故障会汇总至数字输入点。
  • “外部”- 从外部电源为传感器供电。
  • “SSV”- 从该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,故障也会汇总至数字输入点。
输入滤波器
“关->开”滤波器时间
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器
“开->关”滤波器时间
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
预设
显示在输出标签“预设”中设置的值,该值用于计数器预设。该值的范围为 0 至 2,147,483,647。
在预设值回滚
确定在输入标签“计数”达到输出标签“预设”值时所执行的操作。
  • 如果选中此选项,计数器将计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果取消选中此选项,计数器将计数到预设值,并将 Done 位置位,然后继续计数直到最大 DINT 值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
编程模式下的计数器状态
(仅适用于 5034-UB8F)
确定控制器转换为编程模式或禁用模式时各个计数器的行为。在编程模式或禁用模式下,计数器的工作方式如下:
  • 继续计数
  • “保持”- 保留上次计数,并在控制器转换为运行模式时从该计数开始继续计数。
  • “用户定义的值”- 将计数设置为用户定义的值,并在控制器转换到运行模式时从该值开始继续计数。
编程模式下的计数器状态
用户定义的值
(仅适用于 5034-UB8F)
定义在将“编程模式下的计数器状态”选为“用户定义的值”时设置为计数的值。
通信故障模式下的计数器状态
(仅适用于 5034-UB8F)
确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后计数器所发生的变化。
  • 继续计数
  • “保持”- 保留上次计数,并在控制器转换为运行模式时从该计数开始继续计数。
  • “用户定义的值”- 将计数设置为用户定义的值,并在控制器转换到运行模式时从该值开始继续计数。
通信故障模式下的计数器状态
用户定义的值
(仅适用于 5034-UB8F)
定义在将“通信故障模式下的计数器状态”选为“用户定义的值”时设置为计数的值。
当编程模式下通信失败时的计数器状态
(仅适用于 5034-UB8F)
确定在编程模式下出现通信失败时的计数器动作。
  • 编程模式 - 遵循编程模式的行为。
  • 通信故障模式 - 遵循通信故障模式的行为。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal