“点xx - 数字输出,脉宽调制”视图参数 (5034-UB8F)

“
点xx - 数字输出,脉宽调制
”视图包含以下参数:
参数
说明
启用脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
确定输出是脉宽调制还是数字输出。
对脉冲串输出 (Pulse Train Output, PTO) 强制执行工作周期 50.0%
确定是否强制执行 PTO 特定的工作周期(固定为 50%)。如果启用,则会忽略 O.Pwmxx.DutyCycle。
启用周期计数限制
确定在数据出现上升沿时是生成定义数目的脉冲周期,还是在数据为“开”时持续生成脉冲周期。
  • 0 = 持续生成脉冲周期,直到 O.Ptxx.Data 设置为 0。
  • 1 = 当 O.Ptxx.Data 中出现上升沿时,只允许生成固定数目的脉冲周期。
执行所有周期
仅在启用“启用周期计数限制”时适用。
当 O.Ptxx.Data 转换为 0 时:
  • 0 = 立即停止生成脉冲
  • 1 = 继续生成脉冲,直到达到脉冲周期限制
PWM 空闲时的输出状态
确定 PWM 空闲时的输出状态。
  • 0 = 当 PWM 空闲时,输出为“关”。这也意味着,当 PWM 运行时,每个 O.Pwmxx.DutyCycle 的活动状态为处于“开”状态的输出。
  • 1 = 当 PWM 空闲时,输出为“开”。这也意味着,当 PWM 运行时,每个 O.Pwmxx.DutyCycle 的活动状态是处于“关”状态的输出。
周期时间
显示一个脉冲周期的时长(以秒为单位)。
工作周期
显示当输出处于活动状态时脉冲周期时间的百分比。
周期计数限制
显示当数据出现上升沿时将生成的脉冲周期数。
仅在启用“启用周期计数限制”时适用。
编程模式下的输出状态
编程状态
确定控制器转换为编程模式或禁用模式时各个输出的行为。在编程模式或禁用模式下,控制器的输出被忽略,并且输出行为如下:
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态
确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后每个点的输出所发生的变化。
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态持续时间
确定“通信故障模式”持续多长时间后进入“最终故障状态”。
通信故障模式下的输出状态
最终通信故障状态
确定在超出“通信故障模式输出状态持续时间”之后模块是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。
如果选择“永久持续”,则无法选择最终状态。模块将保持其当前的通信故障模式状态。
当编程模式下通信失败时的输出状态
确定在编程模式下出现通信失败时的输出动作。
  • “编程模式”- 指示保持输出处于编程模式状态。
  • “通信故障模式”- 指示将输出更改为通信故障模式状态。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal