“点xx - 数字输入”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)

“
点xx - 数字输入
”视图包含以下参数:
参数
说明
电源
定义点的电源。
  • “点xx”- 从该模块的点 xx(被配置为用作电源)向传感器供电。
    如果检测到电源点短路,故障会汇总至数字输入点。
  • “外部”- 从外部电源为传感器供电。
  • “SSV”- 从该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,故障也会汇总至数字输入点。
输入滤波器
“关->开”滤波器时间
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器
“开->关”滤波器时间
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal