“概述”视图
在“
设备定义
”对话框中,使用“概述
”视图可以:- 输入设备的名称和说明。
- 输入设备的 IP 配置。
- 定义设备的系列和版本。
- 选择电子键控。
- 配置连接和数据格式。
小贴士:
- 此对话框中的参数在“运行”模式下将灰显。
- 当处于联机状态时,唯一可编辑的参数是“说明”、“电子键控”和“IO-Link 类别 B 已启用”。
- 进行更改并在“设备定义”对话框中选择“确定”后,必须在“概述”视图中选择“确定”或“应用”,更改才会生效。
提供反馈