连接和数据格式
可随时更改设备定义,而不必删除现有的设备并创建新设备。配置文件将尝试显示新设置的所有配置数据。
连接是宿主控制器与配置所引用设备之间的实时数据传输链路。连接类型确定在宿主控制器与设备之间交换的数据。
参数 | 说明 |
|---|---|
数据 | 为所选连接类型生成输入、输出和配置标签,包括:
|
数据和以太网状态 | 为所选连接类型生成输入、输出、配置和状态标签,包括:
|
事件数据 | 为所选连接类型生成输入、输出和配置标签,包括:
|
事件和以太网状态数据 | 为所选连接类型生成输入、输出、配置和状态标签,包括:
|
只听数据 | 仅当“通道模式分配”配置为“ 使用通用 IO-Link 预定义 ”时才可用。为只听连接类型生成输入标签,包括:
|
事件只听数据 | 仅当“通道模式分配”配置为“ 使用通用 IO-Link 预定义 ”时才可用。为只听连接类型生成输入标签,包括:
|
提供反馈