电子键控
“电子键控”可降低在控制系统中用错设备的可能性。它会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《 Control Systems Application Technique》中的“电子键控”,出版号 LOGIX-AT001。
电子键控比较以下属性:
属性 | 说明 |
|---|---|
供应商 | 设备制造商。 |
设备类型 | 设备的常规类型,例如数字量 I/O 设备。 |
产品代码 | 特定设备类型。“ 产品代码 ”会映射到一个目录号。 |
主版本 | 此编号表示设备功能。 |
次版本 | 此编号表示设备中的行为变化。 |
提供了以下“电子键控”选项:
键控选项 | 说明 |
|---|---|
兼容模块 | 在安装的设备可以模拟项目中定义的设备时,兼容模块使其能够接受已定义设备的密钥。通常可以使用“ 兼容模块 ”将设备替换为另一台具有以下特性的设备:
|
禁用键控 | 表示在尝试与设备通信时将不考虑键控属性。采用“ 禁用键控 ”时,可能会与项目中所指定类型之外的设备通信。
警告:
在使用“ 禁用键控 ”时一定要格外小心,如果使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。强烈建议您不要使用“禁用键控”。 如果使用“ 禁用键控 ”,您必须完全了解当前所用设备是否满足应用的功能要求。 |
完全匹配 | 指示只有在所有键控属性都匹配时才可建立通信。如果有任何属性没有精确匹配,则将不会与相应设备建立通信。 |
选择每个键控选项时,应考虑其所能带来的影响。
重要提示:
联机更改“电子键控”参数不仅会中断到设备的连接,还会中断与此设备相连的所有设备的连接。它还会断开来自其他控制器的连接。
中断与设备的 I/O 连接可能会导致数据丢失。
提供反馈