搜索
5032 IO-Link 主站
更改设备类型或版本
使用“
更改类型
”对话框更改设备类型或版本。
在设备的选项卡上,选择“
概述
”。
在“
概述
”视图中,选择“
设备定义
”。
在“
设备定义
”中,选择“
更改类型
”。
在
更改类型
的
至
部分中,根据需要指定设备类型和版本。
小贴士:
更改设备类型将更改和删除对新的设备类型不再有效的设备属性,和/或使其无效。
单击“
确定
”可完成更改并关闭对话框。
“概述”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal