“概述”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示设备的类型。 |
更改类型 | 更改设备的类型。 |
名称 | 指定设备的名称。 该名称必须符合 IEC_61131 标准。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。在联机状态下,不能更改此名称。 |
说明 | 指定设备说明。 如果说明的字符超出最大长度 512 个字符,软件将忽略超出部分的字符。 |
以太网地址 | 指定设备的 IP 配置。
|
系列 | 指定设备硬件系列。 |
版本 | 指定设备固件版本,包括主版本和次版本级别。 |
电子键控 | 指定用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。可能的值包括:
有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique》(出版号 LOGIX-AT001)。
警告:
此对话框中的电子键控适用于此设备,而不适用于连接到设备的 IO-Link 设备。
|
通道模式分配 | 指定为设备分配通道模式的方法。可能的值包括:
仅当在“设备定义”对话框中选择“主版本 3”时,“ 使用通用 IO-Link 预定义 ”才可用。如果您选择“主版本 1 或 2”,则“可供用户选择 ”是“通道模式分配”的唯一方法。 |
连接 | 当“通道模式分配”配置为“ 可供用户选择 ”时,可能的值包括:
当“通道模式分配”配置为“ 使用通用 IO-Link 预定义 ”时,可能的值包括:
|
提供反馈