“保存/恢复”视图
使用“
保存/恢复
”视图可将交换机配置保存到文件中进行归档,或恢复本地存储在 PC 上的交换机配置。根据交换机型号,配置可能包括 config.text 文件和 vlan.dat 文件。使用“
保存/恢复
”视图可以:- 将配置从交换机上传到项目。
- 将交换机配置从项目下载到交换机。
- 将交换机配置从计算机上的文件导入到项目中。
- 将交换机配置从项目导出到计算机上的计算机文件中。
小贴士:
导出和导入操作仅在设备联机时进行。 可能需要输入有效的交换机密码才能导入和导出交换机配置。
提供反馈