导出交换机配置

将交换机配置从交换机上传到项目后,可以作为计算机文件导出交换机配置。根据型号的不同,交换机配置可能只包含 config.text,也可能包含 config.text 和 vlan.dat 文件。使用“
保存/恢复
”视图导出交换机配置。
如果没有可导出的交换机配置,则“
导出
”不可用。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
将交换机配置导出到文件
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    保存/恢复
    ”。
  2. 在“
    保存/恢复
    ”视图中,选择“
    导出
    ”。
  3. 对于 Logix Designer,在“
    导出
    ”中浏览到要用于存储配置的文件夹,输入包含配置的 ZIP 文件的文件名,然后选择“
    保存
    ”。
    对于 FactoryTalk Design Studio,在“
    导出设备配置
    ”中,为要导出的每个文件选择“
    导出
    ”,然后选择“
    下一步
    ”。对于 FactoryTalk Design Studio,在“导出设备配置”中,为要导出的每个文件选择“
    导出
    ”,然后选择“
    下一步
    ”。完成后选择 “
    关闭
    ”。
小贴士: 该文件将保存到浏览器的“
下载
”文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal