导入交换机配置
通过从计算机上存储的文件中导入交换机配置来恢复交换机配置。交换机配置包括 config.text 文件和 vlan.dat 文件。
导入交换机配置文件
- 在设备的选项卡上,选择“保存/恢复”。
- 在“保存/恢复”视图中,选择“导入”。
- 对于 Logix Designer,在选择对话框中选择对话框标题中列出的一个或多个配置文件,然后选择“打开”。对于 FactoryTalk Design Studio,在“导入”对话框中选择“浏览”,选择配置文件,为每个配置文件选择“打开”,然后选择“下一步”。选择最后一个配置文件后,单击“导入”。小贴士: 要将导入的配置文件下载到交换机,请选择“下载”。
提供反馈