上传/下载交换机配置文件

使用“
保存/恢复
”视图可将交换机配置上传至交换机或从交换机下载配置。
小贴士:
可能需要输入有效的交换机密码才能上传或下载交换机配置。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
上传/下载交换机配置
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    保存/恢复
    ”。
  2. 在“
    保存/恢复
    ”视图中,根据需要继续执行以下两个步骤之一:
    • 要将交换机配置上传到项目,请选择“
      上传
      ”。
      此时
      config.text 和 vlan.dat 文件将从交换机上传到项目。
    • 要将交换机配置下载到交换机,请选择“
      下载
      ”。
      此时 config.text 和 vlan.dat 文件将从项目下载到交换机。
      小贴士:
      当尝试下载配置时,将显示下载确认对话框。如果此时可以接受连接中断,请选择“
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal