输入密码

使用“
输入密码
”对话框可输入交换机的密码。密码可防止未经授权的人员更改设备配置。
必须输入密码才能设置配置设置、重置交换机以及保存和还原配置。如果密码无效,则会显示错误消息。
小贴士:
密码不得包括嵌入式空格。
要输入密码
  • 在“
    输入密码
    ”的“
    密码
    ”框中,输入有效的密码,然后选择“
    确定
    ”。
    小贴士:
    密码最多包含 63 个字符,区分大小写。有效字符包括:
    • 字母 A 到 Z(大写和小写)
    • 数字 0 到 9
    • 符号 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal