“限制”视图

使用“
限制
”视图可对在浮点模式下运行的 1756-OF4 和 1756-OF8 模拟输出设备和 1756-IF4FXOF2F 模拟设备配置输出限制。设置钳位和过渡限制,以防止损坏设备。
使用“
限制
”视图可以:
  • 输入钳位限制。
  • 在运行模式下启用过渡。
  • 输入过渡速率。
  • 禁用或锁定钳位报警。
  • 即使在条件停止后也维持报警下限和报警上限。
  • 即使在条件停止后也维持速率报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal