搜索
PV1756Analog1
高速模拟 I/O 设备
ControlLogix 高速模拟 I/O 设备是一种接口设备,用于将模拟信号转换为输入的数字值,并将数字值转换为输出的模拟信号。
“输入通道”视图
“通道X”视图
“报警”视图
“通道”视图(输出)
“通道X”视图
“限制”视图
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F:C:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F:I:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_Arch_In
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_CST:I:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_In:C:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_In:I:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_Out:C:0
设备定义的数据类型:AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_Out:I:0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal