搜索
PV1756Analog1
非隔离模拟输出设备
ControlLogix 模拟 I/O 设备是一种接口设备,用于将模拟信号转换为输入的数字值,并将数字值转换为输出的模拟信号。然后,控制器可以使用这些信号进行控制。
“通道”视图(输出)
“通道X”视图
“限制”视图
设备定义的配置标签(浮点数)
设备定义的输入标签(浮点数)
设备定义的输出标签(浮点数)
设备定义的配置标签(整数)
设备定义的输入标签(整数)
设备定义的输出标签(整数)
设备定义的数据类型(1756-OF4)
设备定义的数据类型(1756-OF8)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal