“限制”视图参数

“
限制
”视图包含以下参数:
参数
说明
钳位上限
显示输出通道在控制流程中可以达到的最大值。
钳位下限
显示输出通道在控制流程中可以达到的最小值。
禁用全部报警
选择以对电流通道禁用报警;此复选框下的所有报警条目都处于禁用状态。
“
钳位上限报警
”和“
钳位下限报警
”也被禁用,但实际限制本身仍然有效,因此在禁用复选框上面显示。
锁定限制报警
选择即使在条件停止后也维持报警下限和报警上限。如果请求的输出级别超出限制(高于上限或低于下限),则设置报警上限和报警下限。
在运行模式下过渡
在运行模式下启用过渡。当前输出级别与接收到的任何新输出值之间出现过渡。只允许每 35 毫秒以配置的过渡速率更改输出。
如果选择“
在运行模式下过渡
”,则在“
过渡速率
”中,键入输出可能采用的最大更改速率(以“工程单位/秒”为单位)。
过渡速率
显示最大输出变化率,以工程单位/秒计。当选择了“
在运行模式下过渡
”时,它还用作“过渡速率限制”报警的触发点。在编程或故障模式下,您还可以使用过渡速率限制来过渡到用户定义的值。
锁定速率报警
选择即使在条件停止后也维持速率报警。如果通道的样本之间存在最小输入更改,则设置过渡速率报警。
解锁
解锁相邻报警条件。
全部解锁
解锁通道所有报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal