搜索
PV1756Analog1
配置输出限制
创建特定于应用程序的通道级配置。
使用“
限制
”视图设置钳位和过渡限制以防止损坏设备。
对模拟输出设备配置输出限制
在设备的选项卡上,展开“
通道
”或“
输出通道
”,然后展开一个单独的通道。
选择“
限制
”。
在“
限制
”视图中,根据需要自定义参数。
选择“
确定
”以保存更改。
“限制”视图
“限制”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal