“通道X”视图

使用“
通道X
”视图可对 1756-OF4 和 1756-OF8 非隔离模拟输出设备配置通道或者对 1756-IF4FXOF2F 设备配置输出通道。
使用“
通道X
”视图可以:
  • 指定输出类型和操作范围
  • 指定输出状态处于编程模式
  • 指定输出状态处于故障模式
  • 输入缩放值(如果支持)
  • 输入传感器偏移值(如果支持)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal