“报警”视图

使用“
报警
”视图对非隔离模拟输入设备配置过程和速率报警。基于每个通道配置报警。
将
连接
设置为“
只听数据
”时,“
报警
”视图不可用。具体而言,对于 1756-IF8 和 1756-IF16,要使“
报警
”视图可用,还必须将“
数据格式
”设置为“
浮点型
”。
使用“
报警
”视图可以:
  • 设置过程报警的上限和下限
  • 为速率报警设置触发值
  • 禁用报警
  • 锁定和解锁报警
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal